⟩ Errori di comunicazione a runtime per i controlli dell'interfaccia utente
Errori di comunicazione a runtime per i controlli dell'interfaccia utente
I
Controlli UI
in
Vista tipi
sono contornati in rosso a runtime quando l'elemento grafico non può scrivere o visualizzare un valore di tag.
Il profilo rosso appare quando non esiste una connessione programmabile o fisica valida al controller, oppure un tag in un collegamento dinamico non esiste nel controller.Il profilo rosso indica che l'elemento grafico è in stato di errore.
Un controllo UI in stato di errore è contornato in rosso e può mostrare una X rossa. A runtime, una casella di testo di esempio può essere visualizzata come:
Per i controlli che contengono contenuti aggiuntivi come gli elementi di navigazione, solo il tag non valido è contornato in rosso:
Per gli elementi grafici che visualizzano questo errore, risolvere la connessione al controller e verificare che il tag esista nel controller.
NOTA:
Quando si verifica un errore di scrittura di un tag, ad esempio durante la scrittura su un tag di sicurezza, il messaggio di errore previsto viene visualizzato brevemente su tutti i controlli che fanno riferimento al tag. L'errore viene visualizzato sulle etichette invece che sui controlli che tentano di scrivere sul tag.