Creare un template

Utilizzare un template per creare altri oggetti, tipi di oggetto e variabili che presentano attributi simili.
  1. Selezionare
    Librerie
    .
  2. Da
    Vista progetto
    , trascinare il nodo in una libreria in
    Librerie dei template
    .
    Ad esempio, trascinare un oggetto, un tipo di oggetto, una variabile o un widget.
    Viene visualizzato un nuovo template in
    Componenti
    .
  3. (Opzionale) Selezionare il template e immettere una descrizione.
    Ad esempio, spiegare come usare o implementare l'oggetto, il tipo di oggetto, la variabile o il widget.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal