Gráfico de XY

Gráfico de XY

Muestra el valor de las variables bidimensionales en un Gráfico cartesiano
BrowseName
XYChart
SuperType
Elemento(Item)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Zoom
Zoom
Nivel de zoom del gráfico. <1: zoom hacia atrás; >1: zoom hacia delante
Centro X
CenterX
Coordenada X con respecto a la que se centra el gráfico
Centro Y
CenterY
Coordenada Y con respecto a la que se centra el gráfico
Clave visible
LegendVisible
Mostrar/ocultar la leyenda de las plumas
Estilo
Style
Estilo gráfico aplicado al control
Plumas
Pens
Líneas de tendencia. Colección de plumas de tendencia de objetos
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Métodos

Actualizar
BrowseName
Refresh
Actualizar los datos mostrados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal