Implementar una aplicación FactoryTalk Optix

Para implementar una
Aplicación FactoryTalk Optix
exportada, mueva el archivo al dispositivo cliente y ejecute el archivo.
  1. Para importar un
    Aplicación FactoryTalk Optix
  2. Mueva los archivos exportados al dispositivo cliente.
    Por ejemplo, conecte la unidad USB con la aplicación exportada al dispositivo cliente.
  3. Ejecute
    Aplicación FactoryTalk Optix
    en el sistema cliente:
    • En los dispositivos cliente
      Windows®
      , haga doble clic en
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • En los dispositivos cliente Linux, en el terminal, vaya a la carpeta de archivos
      FTOptixRuntime
      e introduzca
      ./FTOptixRuntime
      .
    • En
      OptixPanel
      , acceda a la interfaz web y seleccione
      Importar
      en
      Cargar aplicación desde USB
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal