Agregar control de versiones a un proyecto existente
Agregue el control de versiones a un proyecto existente que no tenga ningún control de versión activo o a un repositorio remoto que utilice un proveedor de control de versiones compatible. Los proyectos sin control de versiones no muestran iconos para confirmar, insertar o extraer los cambios ni para generar el historial de versiones. Puede generar versiones de proyectos de forma externa con herramientas proporcionadas por un proveedor de control de versiones.
Requisitos previos
- Cree un repositorio remoto con el mismo nombre que el proyecto.OBSERVACIÓN: Si el proyecto tiene un repositorio local creado con el proyecto pero no hay asociado un repositorio remoto, extraiga o inserte los cambios para agregar el control de versiones. Consulte Extraer los cambios que otros usuarios realicen desde el repositorio remoto o Insertar cambios en un repositorio remoto.
- Para agregar el control de versiones a un proyecto existente
- Con el proyecto abierto, en la barra de herramientas principal, seleccione la flecha del menú desplegable detrás dey, a continuación, seleccioneGuardarGuardar como.
- EnGuardar proyecto como, escriba:
- Nombre. El nombre del proyecto. Use el mismo nombre que el repositorio remoto.
- Ubicación. La carpeta que contiene el proyecto.
- Usar control de versiones. Seleccione esta opción para agregar el control de versión al proyecto.CONSEJO:Si el proyecto ya tiene el control de versiones y ya se ha seleccionadoUsar control de versiones,FactoryTalk Optixcrea un nuevo repositorio local para el proyecto sin ningún historial de confirmación anterior.
CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de los proyectos y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de los proyectos y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos. - SeleccioneAceptar.
versión de proyecto
Entregue su opinión