Proyecto de inicio rápido

Desarrollar, compilar y ejecutar un
Aplicación FactoryTalk Optix
HMI que demuestre las capacidades de
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
  • Para probar su aplicación, seleccione
    En ejecución
    para ejecutar su proyecto mediante el emulador de cliente en su equipo de desarrollo.
  • Para guardar los cambios periódicamente, pulse
    S
    o seleccione
    Guardar
    en la barra de herramientas.
  • Puede descargar, extraer y abrir el proyecto terminado para investigar sus componentes y configuración: QuickStart.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Configurar y personalizar la ventana principal:
    Ventana principal en blanco con un título y logotipo personalizados
  3. Configurar paneles y navegación basada en fichas:
    Panel de navegación con paneles en blanco
  4. Configurar las variables y agregar controles de temperatura:
    Panel Page1 con objetos gráficos dinámicos y controles de temperatura
  5. Configurar recetas:
    Panel Page4 con editor de recetas
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal