Configurar una transferencia periódica de archivos a través de FTP

Combine
FTPClientLogic
y
PeriodicActionLogix
para automatizar la carga y la descarga de archivos y carpetas de una manera periódica y no interactiva. Puede utilizar esta configuración del servidor FTP para automatizar las transferencias de archivos y carpetas entre dispositivos.
  1. Cree la carpeta
    C:/FtpServer
    y dentro de esa carpeta cree el archivo
    myDocument.txt
    .
  2. Establezca
    C:/FtpServer
    como carpeta inicial en el servidor FTP.
  3. Inicie el servidor FTP.
  4. Para usar el servidor FTP que existe en
    Bibliotecas de plantillas
    , consulte Configuración del servidor FTP y configure los parámetros de conexión con el servidor FTP en el script
    FTPClientLogic
    .
    Los archivos y carpetas que se van a transferir ya están configurados a través de
    FileTransferDownload
    y
    FileTransferUpload
    .
    Las páginas del proyecto incluyen:
    • Configuración de cliente FTP
      . Permite cambiar los parámetros de configuración del cliente FTP. El interruptor
      OverwriteExistingItems
      define si debe sobrescribirse un archivo existente.
    • Transferir archivos
      . Muestra cómo conectar y desconectar el cliente FTP mediante los métodos
      ConnectFTPClient
      y
      DisconnectFTPClient
      así como cómo descargar y cargar mediante los métodos
      DownloadItem
      y
      UploadItem
      .
    • Método de copia de seguridad periódica
      . Le permite habilitar la descarga periódica de un archivo determinado mediante el script
      PeriodicActionLogic
      . El script se configura con
      Period
      establecido en 30 segundos y
      Action
      establecido en
      DownloadItem
      . Consulte el ejemplo de descarga.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal