Push Agent
El script de Push Agent envía datos de un registrador de datos a la nube.
Operación
Push Agent adquiere periódicamente datos de un registrador de datos y envía los datos a la nube en el formato
JSON
. Push Agent implementa el mecanismo de almacenamiento y reenvío que adquiere datos de un registrador de datos y guarda los datos en un almacenamiento auxiliar del que se extraen y se envían los datos a la nube.Modos de transferencia
Push Agent es compatible con los siguientes modos de transferencia:
- Por línea. Envía una línea del registrador de datos por paquete.
- Por variable. Envía una o más variables con su información relacionada.
CONSEJO:
Si el modo del registrador de datos se establece en
Cambio de valor
, los valores muestreados solo cambian si una de las variables monitorizadas cambia. El Push Agent envía los valores de una determinada variable solo si el valor es distinto al valor enviado anteriormente.modo de transferencia
transferencia
registrador de datos
datos
registrador
Entregue su opinión