Abrir un proyecto

Abra proyectos desde una carpeta local, una red compartida o un repositorio de origen.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Proyecto
    .
    Se abre la página Inicio.
  2. Seleccione
    Abrir
    .
  3. En la parte superior de la página, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Reciente
      . Seleccione el proyecto que desee abrir o examine para seleccionar el proyecto que desee abrir.
      CONSEJO: Al abrir un proyecto reciente, puede mostrar los proyectos
      Todos
      o solo los proyectos
      Local
      o
      Remoto
      después del
      Filtro
      . Seleccione la flecha para alternar el orden de los proyectos en función de la última fecha y hora en que se modificaron.
      CONSEJO: Al examinar los proyectos, puede seleccionar el archivo de proyecto (
      .optix
      ) o el archivo de proyecto exportado (
      .optix.z
      ) que desee abrir. Para obtener más información sobre la exportación de proyectos a archivos, consulte Exportar un proyecto.
    • Remoto
      . Seleccione
      Remoto
      para seleccionar el proyecto que desea abrir o introduzca una URL para acceder a un proyecto remoto:
      1. URL remota
        . Introduzca la URL del repositorio remoto. Dirección URL en la que se almacena el proyecto de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.
      2. Ubicación
        . Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto. La ubicación predeterminada es
        C:\Users\
        UserName
        \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
        . Seleccione
        Examinar archivos
        para buscar una ubicación diferente.
        CONSEJO: Si inicia sesión en
        FactoryTalk Optix
        y en una solución de control de versiones compatible, la página de inicio muestra de forma automática todos los posibles repositorios a los que puede acceder con su cuenta de control de versiones y todos los proyectos que puede abrir. El inicio de sesión en una solución de control de versiones y
        FactoryTalk®Hub
        sincroniza los repositorios.
      3. Seleccione
        Abrir
        .  Aparece "Abriendo el proyecto desde el equipo remoto" en la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
    • Cargar desde dispositivo
      . Seleccione el dispositivo para cargar el proyecto en el equipo de desarrollo, seleccione
      Conectar
      y, a continuación:
      1. Si es necesario, introduzca la contraseña.
      2. (opcional) Seleccione los archivos de aplicación que desee cargar.
      3. (opcional) Cambie el destino del proyecto.
      4. Seleccione
        Aceptar
        .
      Para obtener más información sobre cómo retener datos en almacenamientos de retentividad cargados desde un dispositivo, consulte Administrar datos cargados desde un dispositivo.
      Para obtener más información sobre cómo descargar proyectos de origen en dispositivos cliente, consulte Agregar un dispositivo cliente.
  4. Si el proyecto se ha creado con una versión anterior de
    FactoryTalk Optix Studio
    , se abre
    Actualización del proyecto
    y se actualiza a la última versión. Seleccione
    Actualizar
    para actualizar y abrir el proyecto.
Se abre el proyecto. Si ya hay un proyecto abierto, el proyecto se abre en una nueva instancia de
FactoryTalk Optix Studio
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal