Duplicar un proyecto
Puede duplicar un proyecto para usar un proyecto existente como la plantilla de un proyecto nuevo.
- Abra el proyecto que va a copiar y, a continuación, desde el menú principal, seleccioneGuardar como.
- EnGuardar proyecto como, especifique:
- Nombre. El nombre del proyecto nuevo.
- Ubicación. La ubicación de almacenamiento de los archivos del proyecto. De forma predeterminada, el proyecto duplicado se almacena en la misma ubicación que el proyecto original. Seleccione el icono de carpeta para buscar una nueva ubicación.
- (Opcional)Usar control de versiones. Seleccione esta opción para guardar el proyecto en un repositorio Git.CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de los proyectos y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de los proyectos y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
- SeleccioneAceptar.
duplicar
plantilla
Entregue su opinión