Auditoría de firma
La auditoría de firma impone una confirmación adicional para las tareas críticas y mejora la seguridad del proyecto. Configure la auditoría de firma para activar un flujo de trabajo de firma electrónica para usuarios o grupos específicos cuando accedan a áreas seleccionadas de
Aplicación FactoryTalk Optix
o realicen acciones específicas.
CONSEJO:
Por ejemplo, se puede activar un flujo de trabajo de firma electrónica cuando un usuario cambia el valor de la variable asociada a un calibre lineal.
Flujos de trabajo de firma electrónica
Puede exigir a los usuarios que completen los flujos de trabajo de firma electrónica si se da una condición específica. De manera predeterminada, todos los flujos de trabajo permiten a los usuarios proporcionar notas opcionales.
- ConfirmWorkflow
- Requiere que los usuarios seleccionenConfirmarpara realizar una acción específica.Puede utilizar ConfirmWorkflow para proporcionar a los usuarios un mensaje de confirmación que resuma los cambios que deben aplicarse.ConfirmWorkflow
- SignWorkflow
- Requiere que el usuario autentique y seleccioneConfirmarpara realizar una acción específica.Puede utilizar SignWorkflow para proporcionar a los usuarios un resumen de los cambios que deben aplicarse y exigir a los usuarios que autentifiquen su identidad.SignWorkflow
- DoubleSignWorkflow
- Requiere que dos usuarios autentiquen su identidad y seleccionenConfirmarpara realizar una acción específica.Puede utilizar este flujo de trabajo para proporcionar a los usuarios un resumen de los cambios que deben aplicarse y exigir que el usuario y otro usuario autorizado autentiquen sus identidades.DoubleSignWorkflow
firma electrónica
doble firma
Entregue su opinión