Copia de seguridad del proyecto
FactoryTalk Optix Studio
crea automáticamente copias de seguridad de proyectos.Se hace automáticamente una copia de seguridad de los proyectos cuando:
- Se guarda un proyecto
- Se actualiza un proyecto a una versión más reciente deFactoryTalk Optix Studio
- Se restaura un proyecto a partir de una copia de seguridad. Consulte Restaurar un proyecto.
La ubicación predeterminada de la carpeta de copia de seguridad es:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Cada una de las carpetas del proyecto incluye otras subcarpetas con los siguientes tipos de copia de seguridad:
- Automático. Tres copias de seguridad, realizadas al guardar el proyecto.
- Recuperación. Se realiza una copia de seguridad cuando se abre un proyecto dañado y se intenta reparar. Consulte Restaurar un proyecto.
- Actualizar. Se realizan dos copias de seguridad al actualizar el proyecto a una versión más reciente deFactoryTalk Optix Studio.
copia de seguridad
Entregue su opinión