Restaurar un proyecto
Si un proyecto está dañado o se guardan cambios no deseados, puede restaurar una versión anterior del proyecto.
Asegúrese de que el proyecto esté cerrado en
FactoryTalk Optix Studio
.- Desde la carpeta%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name], copie la carpeta completa de la copia de seguridad deseada.
- Reemplace la carpeta del proyecto actual por la carpeta de copia de seguridad.
- Abra el proyecto y compruebe que se ha restaurado correctamente.
restaurar
versión anterior
Entregue su opinión