Configurar motores de presentación
Agregue un motor de presentación nativo o un motor de presentación web a su proyecto.
CONSEJO:
Cada proyecto puede contener un único motor de presentación nativo y un único motor de presentación web. Si el proyecto se ejecuta en el módulo de procesamiento perimetral incorporado (1756-CMEE1Y1), agregue un motor de presentación web y elimine el motor de presentación nativo.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIdel proyecto y seleccioneNuevo.
- Seleccione uno de estos motores de presentación:
- Motor de presentación nativo. Cree un motor de presentación nativo cuando vaya a ejecutarFactoryTalk Optixcomo una aplicación en el dispositivo local. En un escenario típico de HMI, se trata de la representación directa de laAplicación FactoryTalk Optixen la pantalla del dispositivo de destino.
- . Cree un motor de presentación web para ejecutarFactoryTalk Optixcomo un servicio en el dispositivo de tiempo de ejecución o para ejecutarFactoryTalk Optixcomo una aplicación a fin de interactuar con el sistema mediante un cliente web.FactoryTalk Optixcomo un servicio ejecuta automáticamente la aplicación implementada con o sin una interfaz de usuario. Este modo se utiliza generalmente cuando no hay ningún operador local en el dispositivo en tiempo de ejecución.
- (Opcional) Seleccione elmotor de presentación nativoy realice los cambios necesarios enPropiedades.
- Tiempo de sondeo de variables dinámicas. Intervalo de tiempo entre lecturas de variables.
- Tipo de representación del texto. Especifique cómo se representa el texto en el control de la interfaz de usuario.
- Habilitar teclado virtual. Habilite el teclado virtual.
- Ventana de inicio de sesión. Tipo de ventana de inicio de sesión que se muestra al inicio de la sesión cuando no hay ningún usuario que haya iniciado sesión.
- Ventana de inicio. Tipo de objeto de ventana creada al iniciar la sesión.
- Usuario de inicio. Usuario que autentica la sesión.
- Hoja de estilo. Objetos gráficos de estilo.
- Sesión. Objeto de sesión de interfaz de usuario que se va a usar.
- (Opcional) Seleccione elmotor de presentación weby realice los cambios necesarios enPropiedades.
- Tiempo de sondeo de variables dinámicas. Intervalo de tiempo entre lecturas de variables.
- Protocolo. Protocolo para la comunicación entre los clientes web y el servidor web.
- Dirección IP. Dirección IP del servidor web. Si hospeda el servidor web localmente, establezca su dirección IP en127.0.0.1.
- Puerto. Puerto para la comunicación entre los clientes web y el servidor web.
- Nombre de host. Nombre de host del servidor web.
- Número máximo de conexiones. Número máximo de clientes web que pueden conectarse al servidor web.
- Orígenes remotos permitidos. Lista de orígenes remotos que puede cargar o utilizar para acceder al recurso actual. Entre los formatos aceptados se incluyen el nombre de host de Internet o la dirección IP. El patrón de URL, el número de puerto y la ruta son opcionales. Se aceptan comodines (*) como *.example.com para los subdominios, las direcciones de host y los números de puerto.CONSEJO: IntroduzcaOrígenes remotos permitidospara especificar qué direcciones URL pueden incrustar el recurso actual. Los orígenes remotos permitidos proporcionan mayor seguridad y control cuando cargan y acceden a recursos remotos.
- Ventana de inicio de sesión. Tipo de ventana de inicio de sesión que se abre cuando inicia una sesión y no hay ningún usuario que haya iniciado sesión.
- Ventana de inicio. Tipo de objeto de ventana creada al iniciar la sesión.
- Usuario de inicio. Usuario que autentica la sesión.
- Hoja de estilo. Objetos gráficos de estilo.
- Sesión. Objeto de sesión de interfaz de usuario que se va a usar.
Entregue su opinión