Cifrado de proyectos en un dispositivo cliente

Cifre proyectos en cualquier dispositivo con FactoryTalk Optix Update Server instalado.

Alcance del cifrado

Los archivos
YAML
del proyecto, que representan el modelo de información del proyecto, se transfieren como archivos binarios cifrados en los dispositivos cliente. Para obtener más información, consulte Formato de origen del proyecto.
De forma predeterminada, los componentes del emulador están cifrados. No puede deshabilitar el cifrado de los componentes del emulador.

Operación de cifrado

Los dispositivos cliente generan claves de cifrado públicas basadas en el hardware y las claves de
Windows
actuales. Las claves de cifrado públicas en
EncryptionKey.bin
se almacenan en los dispositivos cliente en la carpeta
Runtime
. La aplicación cifrada está vinculada al hardware del dispositivo cliente específico.
Los proyectos cifrados no pueden copiarse ni ejecutarse en otro dispositivo cliente. Al exportar un proyecto cifrado a un dispositivo USB o a una carpeta no se cifra el proyecto compilado.
CONSEJO: Puede cargar proyectos cifrados desde el dispositivo mientras abre un proyecto, incluso si ha iniciado sesión en una organización distinta de la organización utilizada para desarrollar el proyecto. Para obtener más información, consulte Abrir un proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal