Administrar dispositivos cliente
Agregue, quite, duplique y seleccione los dispositivos cliente de destino disponibles en la red.
El dispositivo cliente de destino predeterminado, el
emulador
, se ejecuta localmente en el equipo de desarrollo. El dispositivo Emulador
es útil para probar Aplicaciones FactoryTalk Optix
y no requiere la instalación del software Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
.
CONSEJO:
El tiempo de ejecución del
emulador
se detiene automáticamente después de dos horas, incluso si hay una licencia válida en el dispositivo. Si necesita probar su aplicación durante un período de tiempo más largo, exporte la aplicación. Consulte Exportar una aplicación FactoryTalk Optix.
CONSEJO:
No se admite reiniciar el
emulador
para que no vuelva a realizar un reinicio accidental de un dispositivo en el que está instalado Windows®
.Entregue su opinión