Variables

Una variable es un elemento que representa una figura o una característica de un objeto y especifica el valor de esa característica.

Descripción general de variables

Cada variable:
  • Contiene un atributo DataType
  • Se puede estructurar para contener otras variables
  • Contiene atributos descriptivos
  • No puede contener objetos
CONSEJO: No se pueden quitar propiedades de objetos predefinidos. Por ejemplo, no puede quitar la propiedad
Texto
de un objeto
Etiqueta
.

Ejemplos de variables

Por ejemplo, una variable puede representar:
La velocidad de un objeto físico
La variable
Velocidad
con un valor numérico (Int32) define la velocidad del objeto Motor.
Una característica de estilo de un objeto gráfico
La variable
Color de texto
define el color del objeto Etiqueta
Varias propiedades de objeto
Un vínculo dinámico al objeto
BaseDeDatosIncrustada1
define el valor de la variable Almacenamiento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal