Alias integrados
Los alias integrados incluyen los alias Window, EsquemaDeReceta y Sesión.
Alias de ventana
Puede utilizar el alias
para hacer referencia a las propiedades de la ventana de la aplicación y a los objetos gráficos que hay en esa ventana.Alias de EsquemaDeReceta
En el tiempo de diseño, el nodo raíz del proyecto contiene un alias para cada instancia de
EsquemaDeReceta
del proyecto. Este alias tiene el mismo nombre que el objeto EsquemaDeReceta
relacionado. El proyecto también contiene un objeto Cargadores de paneles
. Puede acceder a los alias de EsquemaDeReceta
desde cualquier nodo que tenga el mismo BrowseName que los objetos correspondientes en el proyecto. Por ejemplo, se genera un alias CargadorDePaneles1
para un objeto CargadorDePaneles1
.
CONSEJO:
Se crean alias para los objetos
Esquema de receta
en el nodo raíz del proyecto.Alias de sesión
El alias
que solo existe en tiempo de ejecución apunta al nodo Sesión
que solo existe en tiempo de ejecución. Este alias contiene varios nodos que tienen valores en función de la configuración regional de usuario y sesión. En el tiempo de diseño, este alias está siempre disponible para objetos y tipos gráficos.alias de window
alias de esquema de recetas
alias de sesión
alias predeterminados
Entregue su opinión