Registrador

Un objeto de registrador registra los datos y los almacena en una base de datos.
Estos tipos de registradores están disponibles:
  • Registrador de datos
    . Valores de muestra de una o varias variables a intervalos de tiempo regulares o a demanda.
  • Registrador de eventos
    . Registra las propiedades de uno o varios tipos de eventos generados por:
    • Un nodo específico o sus nodos secundarios
    • Cualquier nodo del proyecto
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal