Actualizar un proyecto

Puede abrir un proyecto que se creó con una versión anterior de
FactoryTalk Optix Studio
con una versión posterior. Para ello, debe actualizar. Durante la actualización,
FactoryTalk Optix Studio
crea una copia de seguridad de la versión original del proyecto.
IMPORTANTE: Después de la actualización, el proyecto ya no se puede abrir con la versión anterior de
FactoryTalk Optix Studio
. Para restaurar un proyecto que se ha actualizado de forma incorrecta, consulte Restaurar un proyecto.
  1. Abra un proyecto creado con una versión anterior de
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    Aparece un mensaje para solicitar una actualización de los módulos en uso.
  2. Seleccione
    Actualizar
    .
    Aparece un informe detallado del proceso de actualización.
  3. Después de revisar el informe, seleccione
    Continuar
    para confirmar que el proyecto se debería actualizar.
FactoryTalk Optix Studio
actualiza y abre el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal