Desarrollar un cuadro de diálogo de confirmación
Cree un cuadro de diálogo de confirmación que se muestre al hacer clic en un botón. Este proyecto implica la creación de una invocación de método personalizado.
Ejemplo de aplicación: cuadro de diálogo Guardar

Ejemplo de aplicación: cuadro de diálogo Aplicar valor

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
DialogConfirmation.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación: cuadro de diálogo Confirmación

Ejemplo de diseño de aplicación: panel Guardar

Ejemplo de diseño de aplicación: panel de valores

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión