Agregar un grupo
Los grupos determinan la organización de un sistema. Por ejemplo, un sistema puede tener grupos de relleno y empaquetado.
- En la barra de herramientas principal, seleccioney, a continuación, seleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- En la página del panel de control, enGrupos, seleccioneAgregar.
- EnAgregar grupo, enNombre, escriba el nombre del grupo.
- (Opcional) Si se crean usuarios, enAsignar usuario a grupos, seleccione los usuarios que desea asignar al grupo.
- (Opcional) Si se crean roles, enAsignar roles a grupo, seleccione los roles que desea asignar al grupo.
- SeleccioneAgregar.CONSEJO: Para crear un grupo enVista del proyecto, enSeguridad, haga clic con el botón derecho enGrupospara agregar un grupo o seleccione un grupo para agregar un subgrupo y, a continuación, seleccione .
El nuevo grupo aparece en la página del panel de control y en la
Vista del proyecto
.grupo
Entregue su opinión