Aplicar una hoja de estilo a un informe

Utilice la propiedad
HojaDeEstilo
para especificar una instancia del estilo seleccionado para aplicar al informe.
Las unidades de medida en los informes están especificadas en las opciones de
FactoryTalk Optix Studio
. Consulte Configurar opciones. El idioma seleccionado para un proyecto determina la unidad de medida predeterminada. Por ejemplo, si ha establecido la opción de idioma en
en-US
,
FactoryTalk Optix Studio
, utiliza pulgadas como la unidad de medida predeterminada de los informes.
  1. En
    Vista del
    proyecto
    , seleccione el objeto
    Informe#
    .
  2. En
    Propiedades
    , en
    HojaDeEstilo
    , seleccione la flecha desplegable para seleccionar la hoja de estilos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal