Información de FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
consta de un software diferente que se ejecuta en distintas partes del sistema de automatización.Componentes de software
Sistema | Software | Descripción |
---|---|---|
Sistema de desarrollo | Entorno de desarrollo integrado con un marco de módulos funcionales para diseñar y compilar aplicaciones de HMI o Internet de las Cosas (IoT). | |
(Opcional) Editor de código externo | Un editor de código de terceros para personalizar, ampliar o agregar nuevas características mediante el desarrollo personalizado de código C#.
CONSEJO:
Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
| |
Sistema cliente | Una aplicación de HMI o IoT desarrollada y compilada en FactoryTalk Optix Studio . | |
Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix | El software que se instala en el dispositivo de destino para actualizar e implementar Aplicaciones FactoryTalk Optix desde FactoryTalk Optix Studio en los dispositivos de destino. | |
Servicio de FactoryTalk Optix Runtime | Servicio para ejecutar FactoryTalk Optix como servicio en el dispositivo en tiempo de ejecución con o sin interfaz de usuario. Seleccione esta opción cuando instale las Herramientas de tiempo de ejecución en el dispositivo de destino. |
Flujo de trabajo de desarrollo e implementación
Entregue su opinión