Objetos gráficos

Utilice objetos gráficos predefinidos para agregar componentes visuales a
Aplicaciones FactoryTalk Optix
. Utilice motores de presentación para mostrar la interfaz de usuario en tiempo de ejecución en distintas ventanillas.
FactoryTalk Optix Studio
incluye objetos gráficos predefinidos para agregar y organizar en el editor visual. Consulte Objetos gráficos predefinidos y Editor.
En la
Vista del proyecto
y en el editor, cree, duplique, edite y establezca las propiedades de las instancias y los tipos de objetos gráficos. Consulte Administrar objetos gráficos y Diseño de objetos gráficos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal