Desarrollar una solución para importar la UI

Utilice la comunicación OPC UA para importar la interfaz de usuario de otro proyecto y mostrar los valores de las variables seleccionadas.
Ejemplo de aplicación (servidor y cliente)
CONSEJO:
Descargar un proyecto de muestra:
ImportUI.zip
Requisitos previos
CONSEJO: El proyecto cliente importa datos del proyecto servidor.
Ejemplo de diseño de aplicación (servidor y cliente)
Seleccione
En ejecución
para ejecutar los proyectos de servidor y cliente mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal