Guardar un proyecto

Guarde el proyecto para guardar su progreso. Puede almacenar los proyectos localmente, en un repositorio de control de versiones, en una unidad de red o en una unidad extraíble.
  • Guarde el proyecto con uno de estos tres métodos:
  • En la barra de herramientas, seleccione
    Guardar
    .
    El proyecto se guarda en la misma ubicación desde la que ha abierto el proyecto.
  • En la barra de herramientas, seleccione la flecha hacia abajo después de
    Guardar
    , seleccione
    Guardar como
    y, a continuación, en
    Guardar proyecto como
    , complete:
    1. Nombre
      . Introduzca el nuevo nombre del proyecto.
    2. Ubicación
      . Escriba la ruta donde desea guardar el proyecto. Seleccione y busque una carpeta para desplazarse a la ubicación.
    3. (Opcional)
      Usar control de versiones
      . Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en el proyecto y almacenarlo en un repositorio Git.
      CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de los proyectos y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de los proyectos y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
    4. (opcional)
      Cifrar secretos
      . Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en los proyectos.
  • En la barra de herramientas, seleccione
    Guardar
    Guardar y confirmar
    .
    El proyecto se guarda y se realiza una confirmación en el repositorio de control de la versión local.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal