Configurar la IP del agente de mensajes

Para establecer la dirección IP del agente de mensajes es preciso crear una variable.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Variable
    .
  2. En
    Vista del proyecto
    , pase el cursor por encima de la variable, seleccione
    Edit
    y escriba
    BrokerIpAddress
    .
  3. En
    Propiedades
    , seleccione
    Int32
    y seleccione
    String
    .
  4. En el valor de la propiedad
    BrokerIpAddress
    , especifique la dirección IP del agente MQTT.
    A modo de prueba, puede escribir
    test.mosquitto.org
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal