Asignar un grupo a un usuario o rol

Asigne grupos a usuarios y roles para crear una jerarquía de usuarios con derechos y privilegios asignados.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    y, a continuación, seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página del panel, realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Grupos,
      arrastre un grupo a un usuario bajo
      Usuarios
      o a un rol bajo
      Roles
      . También puede arrastrar un usuario o un rol a un grupo. Mantenga pulsada las teclas
      Mayús
      o
      Ctrl
      para seleccionar y arrastrar selecciones consecutivas o múltiples.
    • Seleccione uno o varios grupos, seleccione
      Asignar
      a usuarios o roles
      , seleccione los usuarios y roles, y después seleccione
      Aplicar
      .
    CONSEJO: Group assigned aparece junto a un usuario o rol que ya está asignado a un grupo. Puede agregar el grupo a un usuario o rol desde
    Vista del proyecto
    arrastrando el grupo hasta el usuario o rol en la
    Vista del proyecto
    .
El grupo aparece asignado al usuario o al rol en la página del panel
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal