Visualizar información en un pie de página de informe
Inserte las propiedades de recuento de páginas, número de página y tiempo de impresión en un objeto Informes para mostrar esta información en el PDF. Vincule dinámicamente la propiedad Texto de una etiqueta para acceder a las propiedades del informe. Agregue una etiqueta a una sección de panel en el informe para acceder a las propiedades.
Requisitos previos
- Para visualizar información en un pie de página de informe
- En laVista del proyecto, expanda el objetoInformes#que contiene el pie de página que desea configurar.
- Haga clic con el botón derecho enSecciónDelPanel#y, a continuación, seleccione .ApareceEtiqueta#.
- SeleccioneEtiqueta#.
- EnPropiedades, enTexto, seleccione.Agregar vínculo dinámico
- En el Editor de vínculos dinámicos, desplácese Para expandir el objetoInforme#.
- EnPie de página, seleccione una variable para vincular de forma dinámica a la propiedadTexto:
- Número de páginas. Muestra el número de páginas del informe en el pie de página.
- Número de página. Muestra el número de página actual en el pie de página.
- Tiempo de impresión. Muestra la hora que se generó el PDF en el pie de página.
- ElijaSeleccionar.
pie
Entregue su opinión