- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Stazione OMRON EtherNet/IP
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Dimensione massima job in byte | MaximumJobSizeInBytes | Dimensione massima di una trasmissione di tag dal controller (in byte). 0 = 504 byte (valore massimo) | |
Indirizzo IP | IPAddress | Indirizzo univoco del controller in rete | |
Porta | Port | Numero della porta utilizzata dalla connessione TCP-IP. Deve corrispondere a quella configurata nel controller | |
Timeout | Timeout | Tempo massimo di attesa in millisecondi per ricevere una risposta dal controller | |
Slot CPU | CpuSlot | Numero dello slot occupato dalla CPU nel rack controller | |
Codice operazione | OperationCode | (Ereditato da Stazione di comunicazione) | |
Tag | Tags | (Ereditato da Stazione di comunicazione) | |
Tipi | Types | (Ereditato da Stazione di comunicazione) |
Fornire un feedback