Configurer la navigation lors de l'exécution

La navigation est la façon dont l'opérateur se déplace entre les affichages graphiques d'un projet. Pour que l'opérateur puisse naviguer, vous pouvez créer :
  • Un bouton Passer à l'affichage et lui associer un affichage graphique. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'affichage associé s'ouvre.
  • Un bouton Revenir à l'affichage Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'affichage précédent s'affiche à la place de l'affichage actuel.
  • Un bouton Fermer l'affichage Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'affichage actuel se ferme.
  • Un sélecteur de liste d'affichage, de façon à ce que l'opérateur puisse sélectionner les affichages à ouvrir.
Vous pouvez également contrôler automatiquement les changements de l'affichage à l'aide du contrôle Numéro d'affichage du terminal distant. Affectez ce contrôle à l'Editeur des connexions globales et configurez la source des données pour modifier la valeur de contrôle et ouvrir les affichages comme requis. Vous pouvez uniquement ouvrir à distance les affichages Remplacer.
Vous pouvez utiliser le contrôle du numéro d'affichage du terminal distant et les objets Navigation d'affichage dans le même projet. Cependant, si la valeur du contrôle est différente de zéro, les objets Navigation d'affichage sont désactivés.
CONSEIL:
Pour autoriser un opérateur à imprimer un affichage graphique lors de l'exécution, créez un bouton Impression d'affichage dans l'affichage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal