Démarrer FactoryTalk View ME Station sur un ordinateur personnel

Sur un ordinateur personnel, vous pouvez configurer
FactoryTalk View ME Station
de façon à démarrer automatiquement lorsque l'ordinateur démarre ou à démarrer manuellement
FactoryTalk View ME Station
.
Pour démarrer
FactoryTalk View ME Station
sur un ordinateur personnel, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans le menu
    Démarrer
    de Windows, sélectionnez
    Toutes les applications > Rockwell Software >
    FactoryTalk View
    ME Station
    .
  • Sur le bureau, cliquez deux fois sur l'icône de raccourci
    FTView ME Station
    .
  • Dans l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MERuntime.exe
    et sélectionnez
    Exécuter en tant qu'administrateur
    . L’emplacement par défaut du fichier est
    \Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\MERuntime.exe
  • Dans le menu
    Démarrer
    , sélectionnez
    Exécuter
    . Dans la zone
    Ouvrir
    , tapez le chemin du fichier MERuntime.exe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal