Démarrer FactoryTalk View ME Station automatiquement sur un terminal MobileView ou un ordinateur personnel à partir du dossier Démarrage de Windows

Sur un terminal
MobileView
ou un ordinateur personnel, vous pouvez démarrer
FactoryTalk View ME Station
automatiquement dès que le terminal ou l'ordinateur démarre en paramétrant les options de démarrage ou en suivant les étapes ci-dessous.
Pour démarrer
FactoryTalk View ME Station
automatiquement au démarrage d'un terminal
MobileView
ou d'un ordinateur personnel
  • Copiez le chemin d'accès au fichier MERuntime.exe (FactoryTalk View ME Station) dans le dossier
    Démarrage
    de Windows.
    Les dossiers par défaut du chemin d'accès au fichier MERuntime.exe sont
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Démarrer\Programmes\Rockwell Software\
    FactoryTalk View
    .
    Le dossier
    Démarrage
    de Windows est
    C:\Utilisateurs\<nom d'utilisateur connecté>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
    .
    CONSEIL:
    Si vous avez copié le chemin d'accès au fichier MERuntime.exe dans le dossier
    Démarrage
    Windows, pour désactiver le démarrage automatique de
    FactoryTalk View ME Station
    , supprimez le fichier dans le dossier Démarrage de Windows.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal