Connexion et déconnexion
Pour garantir la sécurité, tous les utilisateurs doivent disposer d'un ID de compte pour se connecter. Configurez les ID dans la boîte de dialogue
Comptes utilisateurs
.Pour autoriser les utilisateurs à se connecter, créez un bouton de connexion dans un affichage graphique accessible à tous les utilisateurs, comme l'affichage graphique initial, par exemple.
Pour autoriser les utilisateurs à se déconnecter, créez un bouton de déconnexion dans un affichage graphique accessible à tous les utilisateurs, comme l'affichage graphique initial, par exemple. Lorsqu'un utilisateur se déconnecte, il devient un utilisateur par défaut. Veillez à ce que les privilèges de l'utilisateur par défaut soient attentivement contrôlés.
Vous pouvez également configurer votre terminal d'exécution pour que l'utilisateur actuel soit automatiquement déconnecté après un certain laps de temps d'inactivité du terminal. La déconnexion automatique est indépendante de la configuration de la sécurité des comptes utilisateurs
FactoryTalk
ou de la sécurité des comptes Windows.La configuration de la déconnexion automatique exige la spécification des paramètres de déconnexion automatique dans l'onglet
Exécution
ou l'onglet Inactivité
de la boîte de dialogue Paramètres du projet
.Fournir une réponse