Spécifier les paramètres du projet (onglet Inactivité)

Dans l'onglet
Inactivité
de l'
Editeur des paramètres du projet
, configurez les paramètres avancés de déconnexion automatique.
CONSEIL:
Lorsque la déconnexion automatique avancée est activée, les paramètres de déconnexion automatique dans l'onglet
Exécution
de la boîte de dialogue
Paramètres du projet
sont désactivés, mais les contrôles sont conservés.
Pour configurer les paramètres avancés de déconnexion automatique
  1. Dans l'onglet
    Inactivité
    de la boîte de dialogue
    Paramètres du projet
    , cochez la case
    Activer les actions d'inactivité avancées
    .
  2. Cochez la case
    Déconnecter l'utilisateur en cours après une période d'inactivité
    .
  3. Spécifiez la durée pendant laquelle le terminal doit rester inactif, en minutes, pour que la déconnexion automatique se produise. Entrez une valeur (1-32767) ou sélectionnez un point.
  4. (Facultatif) Spécifiez un affichage graphique à ouvrir après la déconnexion automatique.
    Spécifiez la durée pendant laquelle le terminal doit rester inactif, en minutes, avant que l'application n'accède à l'affichage spécifié. Entrez une valeur (0-32767) ou sélectionnez un point.
  5. (En option) Spécifiez un point numérique pour lire le temps d'inactivité restant en secondes.
  6. (Facultatif) Spécifiez un point numérique pour arrêter la survenue indéfinie des actions d'inactivité et pour réinitialiser le délai d'inactivité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal