Options de l'onglet Inactivité
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Inactivité
de la boîte de dialogue Paramètres du projet
.Options | Descriptions |
|---|---|
Activer les actions d'inactivité avancées | Cochez cette case pour activer les actions d'inactivité avancées. Si cette case est décochée, toutes les autres propriétés de l'onglet Inactivité sont désactivées. |
Déconnecter l'utilisateur en cours après une période d'inactivité | Cochez cette case pour déconnecter automatiquement l'utilisateur en cours quand le terminal reste inactif pendant une période de temps définie. Si cette case est décochée, l'utilisateur actuel n'est pas déconnecté automatiquement. |
Période d'inactivité en minutes | Spécifiez la durée d'inactivité (en minutes) du terminal avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur actuel et de connecter l'utilisateur par défaut.
Les paramètres et expressions ne sont pas pris en charge. |
Naviguer vers un affichage après un délai supplémentaire | Cochez cette case pour permettre à l'application d'accéder à un affichage sélectionné lorsque le terminal est inactif pendant une période spécifiée depuis la déconnexion automatique de l'utilisateur actuel. Si la déconnexion automatique est activée et que cette case n'est pas cochée, lorsque l'utilisateur actuel se déconnecte, l'affichage qui était ouvert au moment de la déconnexion reste ouvert. |
Période d'inactivité supplémentaire en minutes | Spécifiez la durée pendant laquelle le terminal est inactif depuis la déconnexion automatique de l'utilisateur actuel avant que l'application n'accède à un affichage spécifié. Spécifiez la Valeur littérale (de 0 à 32 767 minutes) ou Contrôlé par un point . |
Naviguer vers l'affichage | Sélectionnez l'affichage vers lequel l'application doit naviguer après la période d'inactivité supplémentaire.
|
Temps d'inactivité restant (secondes) | (En option) Spécifiez un point numérique pour lire le temps d'inactivité restant en secondes. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionner le point.Les paramètres et expressions ne sont pas pris en charge. |
Inhiber les actions d'inactivité | (Facultatif) Spécifiez un point numérique pour arrêter la survenue indéfinie des actions d'inactivité et pour réinitialiser le délai d'inactivité. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionner le point.Les paramètres et expressions ne sont pas pris en charge.
|
Fournir une réponse