Déterminer les paramètres du projet (onglet Exécution)
Dans l'onglet
Exécution
de l'Editeur des paramètres du projet
, définissez les éléments qui s'affichent dans la fenêtre lors de l'exécution, tels que la barre de titre et le bouton Réduire.Si vous modifiez la barre de titre ou les paramètres de cadre après avoir créé des affichages graphiques, vous avez la possibilité de mettre les affichages à l'échelle.
Pour définir les paramètres d'exécution de la fenêtre
- Dans l'ongletExécutionde la boîte de dialogueParamètres du projet, cochez les cases en regard des éléments que vous souhaitez afficher dans la fenêtre lors de l'exécution.
- (Facultatif) Indiquez la position de la fenêtre de projet si nécessaire.
- (Facultatif) Cochez la caseActiver la déconnexion automatiquepour activer la déconnexion automatique.
- Spécifiez la durée pendant laquelle le terminal doit rester inactif, en minutes, pour que la déconnexion automatique se produise. Entrez une valeur (1-32767) ou sélectionnez un point.
- (Facultatif) Spécifiez un affichage graphique à ouvrir après la déconnexion automatique.CONSEIL:Lorsque la déconnexion automatique avancée est activée, les paramètres de déconnexion automatique dans l'ongletExécutionde la boîte de dialogueParamètres du projetsont désactivés, mais les contrôles sont conservés.
Fournir une réponse