Options de l'onglet Exécution

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Exécution
de la boîte de dialogue
Paramètres du projet
.
Options
Descriptions
Barre de titre
Cochez cette case pour afficher le nom du projet dans la barre de titre en haut de la fenêtre. Tapez le nom dans la zone texte située sous la case à cocher.
Si vous sélectionnez cette option, la bordure de la fenêtre s'affiche automatiquement avec la barre de titre.
Cadre
Cochez cette case pour afficher un cadre autour de la fenêtre de projet.
Si vous affichez la barre de titre, cette option est sélectionnée automatiquement.
Vous pouvez décocher la case
Cadre
uniquement si la case
Barre de titre
est décochée.
Case système
Cochez cette case pour afficher un menu de contrôle dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. L'utilisateur peut cliquer sur la case de contrôle pour afficher le menu de contrôle, qui contient des options pour manipuler la fenêtre.
Si vous sélectionnez cette option, un bouton
Fermer
apparaît sur la droite de la barre de titre.
Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez
Barre de titre
.
Bouton Réduire
Cochez cette case pour afficher un bouton
Réduire
sur la droite de la barre de titre. Le bouton
Réduire
miniaturise la fenêtre, laquelle apparaît alors sous la forme d'une icône.
Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez les options
Barre de titre
et
Case système
.
Position de la fenêtre du projet
Tapez le nombre de pixels dans le coin supérieur gauche de l'écran pour positionner la fenêtre du projet. Si la fenêtre du projet occupe tout l'écran, acceptez la valeur par défaut, à savoir 0.
Activer la déconnexion automatique
Cochez cette case pour déconnecter automatiquement l'utilisateur en cours quand le terminal reste inactif pendant une période de temps définie.
Période d'inactivité
Spécifiez la durée d'inactivité (en minutes) du terminal avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur actuel et de connecter l'utilisateur par défaut.
Retourner au graphique à la déconnexion
Cochez cette case pour permettre à l'application de naviguer jusqu'à un affichage sélectionné lorsque l'utilisateur actuel est automatiquement déconnecté.
Si la déconnexion automatique est activée et que cette case n'est pas cochée, lorsque l'utilisateur actuel se déconnecte, l'affichage qui était ouvert au moment de la déconnexion reste ouvert.
  • Fichier paramètre
    - Sélectionnez cette option si les valeurs du paramètre d'exécution de l'affichage sont fournies par un fichier de paramètres. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    (...) pour ouvrir le
    Navigateur de composants
    et sélectionnez le fichier de paramètres à exécuter lorsque l'événement de navigation dans l'affichage est déclenché. Par défaut, l'option
    Fichier de paramètre
    est sélectionnée.
  • Liste paramètre
    - Sélectionnez cette option si les valeurs du paramètre d'exécution de l'affichage sont fournies par une liste de paramètres. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    (...) pour ouvrir le
    Navigateur de points
    et sélectionnez le ou les points à ajouter à la liste.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal