Mettre les affichages graphiques à l'échelle

Si vous modifiez la taille de la fenêtre, la case
Titre
ou la case Cadre dans l'onglet des paramètres du projet, la boîte de dialogue
Mise à l'échelle de l'affichage graphique
s'ouvre.
IMPORTANT:
Si vous choisissez de mettre à l'échelle les affichages, il n'est pas assuré qu'en rappliquant les paramètres d'origine du projet vous puissiez revenir à la condition d'origine du projet. Si vous devez restaurer l'application, faites une copie de sauvegarde avant d'appliquer la mise à l'échelle.
Pour mettre à l'échelle des affichages graphiques
  1. Cochez la case
    Mettre les affichages graphiques à l'échelle
    .
  2. Cochez les cases pour mettre à l'échelle les tailles de polices, les tailles de cadres, les images et les décalages utilisés dans les animations.
  3. Cliquez sur
    OK
    pour fermer la fenêtre et retourner à l'
    Editeur de paramètres du projet
    .
    CONSEIL:
    • Si vous décidez de mettre à l'échelle les affichages graphiques, tous les affichages Remplacer et Au premier plan seront redimensionnés et les objets qu'ils contiennent seront mis à l'échelle pour s'adapter à la nouvelle taille.
    • Si vous choisissez de ne pas mettre à l'échelle les affichages après modification de la taille de la fenêtre, les affichages de remplacement sont redimensionnés, mais les objets contenus dans les affichages conservent la même taille et la même position qu'avant. Les affichages Au premier plan ne seront pas redimensionnés.
    • Si l'application inclut des objets avec des images dont la propriété
      Image
      échelonnée est activée dans le volet
      Propriétés de l'image
      de l'onglet
      Etiquette
      de l'objet, il n'est pas nécessaire de mettre les images à l'échelle. La mise à l'échelle d'images en cours d'exécution peut avoir un impact négatif sur les performances de l'application, en fonction de certains facteurs tels que la résolution et la taille de l'image. Par conséquent, si l'application ne comporte que quelques objets avec des images, les performances peuvent être optimisées en redimensionnant les images manuellement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal