Déterminer les paramètres du projet (onglet Général)

Dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Paramètres du projet
, définissez la taille de la fenêtre de projet et le type d'application.
Pour spécifier l'aspect de la fenêtre et le type d'application
  • Dans l'onglet
    Général
    de la boîte de dialogue
    Paramètres du projet
    , définissez la taille de la fenêtre de projet dans la liste.
    CONSEIL:
    Si des modifications n'ont pas été enregistrées dans l'
    Éditeur de configuration des alarmes
    ou si l'application dépasse les limites d'application
    PanelView Plus 7 Standard
    ou
    PanelView Plus 6 Compact
    , ne convertissez pas l'application en une application
    PanelView Plus 7 Standard
    ou
    PanelView Plus 6 Compact
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal