Options de l'onglet Général

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Paramètres du projet
de l'application.
Options
Descriptions
Taille de la fenêtre de projet
Sélectionnez la taille de la fenêtre de projet. Le projet est normalement conçu pour remplir tout l'écran du terminal lors de l'exécution. Par conséquent, définissez la taille de la fenêtre de projet en fonction de la résolution du terminal en pixels.
La propriété de taille de la fenêtre de projet s'applique à tous les affichages graphiques de type Remplacer. Si vous modifiez la taille de la fenêtre après avoir créé des affichages graphiques, vous avez la possibilité de mettre à l'échelle les affichages graphiques.
  • Si vous choisissez de mettre les affichages graphiques à l'échelle, tous les affichages de remplacement et les affichages de premier plan sont redimensionnés et les objets qu'ils contiennent sont mis à l'échelle pour correspondre à la nouvelle taille. Il n'est pas assuré qu'en rappliquant les paramètres d'origine du projet vous puissiez revenir à la condition d'origine du projet. Si vous devez restaurer l'application, assurez-vous de faire une copie de sauvegarde avant d'appliquer la mise à l'échelle.
  • Si vous choisissez de ne pas mettre à l'échelle les affichages après modification de la taille de la fenêtre, les affichages de remplacement sont redimensionnés, mais les objets contenus dans les affichages conservent la même taille et la même position qu'avant. Les affichages Au premier plan ne seront pas redimensionnés.
Largeur
Si vous sélectionnez la taille de la fenêtre de projet
Taille personnalisée
, saisissez la largeur de la fenêtre en pixels.
Hauteur
Si vous sélectionnez la taille de la fenêtre de projet
Taille personnalisée
, saisissez la hauteur de la fenêtre en pixels.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal