A propos des affichages graphiques
Dans
FactoryTalk View Studio
, il existe trois sortes d'affichages graphiques :- Affichages standard- stockés dans le dossierAffichages. Il s'agit des affichages que l'opérateur voit lors de l'exécution. Ils présentent des vues d'ensemble de l'activité ou des processus automatisés de l'atelier. Ils peuvent afficher des données de traitement ou de système et fournir aux opérateurs un moyen d'écrire des valeurs dans une base de données en temps réel ou un périphérique tel qu'un contrôleur programmable.
- Affichages d'objets globaux- stockés dans le dossierObjets globaux. Les affichages d'objets globaux vous permettent de lier l'apparence et le comportement d'un objet graphique sur un affichage d'objets globaux à plusieurs copies de cet objet sur des affichages standard. Lorsque vous apportez des modifications à l'objet d'origine, les modifications se répercutent automatiquement sur les copies.
- Affichages bibliothèque- stockés dans le dossier Bibliothèques. L'affichage bibliothèque contient des objets graphiques prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser dans les autres affichages.
Les éléments composant un affichage graphique sont appelés objets graphiques. Le menu
Objets
de l'Editeur de graphiques
fournit des éléments de dessin simples tels que des lignes, des rectangles et des ellipses, ainsi que des objets prêts à l'emploi tels que des boutons, des zones de saisie et d'affichage et des listes et bannières d'alarmes. Utilisez ces éléments pour créer des représentations visuelles des processus et des activités. Animez ensuite l'affichage en liant des objets à des points, afin que l'apparence des objets change en même temps que la valeur des points.Le nombre maximal d'affichages qu'une application peut avoir est déterminé par le type d'activation que l'utilisateur a acquis pour
FactoryTalk View Studio
. Les applications
PanelView Plus 7 Standard
ont une limite de 100 affichages et les applications PanelView Plus 6 Compact
ont une limite de 25 affichages.Fournir une réponse