Modifier les paramètres du comportement de l'affichage (onglet Comportement)
Pour modifier les paramètres du comportement d'un affichage lors de l'exécution
- Cliquez sur l’ongletComportementdans la boîte de dialogueParamètres d’affichage.
- Modifiez les paramètres affichés dans cet onglet.
Macros
Dans ces zones, entrez les macros qui s'exécuteront lorsqu'un affichage est lancé ou arrêté.
- DémarrageCliquez sur le boutonParcouriret sélectionnez la macro à exécuter lorsque l'affichage est ouvert ; vous pouvez également saisir la macro dans la zone appropriée si vous savez l'orthographier.
- ArrêtCliquez sur le boutonParcouriret sélectionnez la macro à exécuter lorsque l'affichage est fermé ; vous pouvez également saisir la macro dans la zone appropriée si vous savez l'orthographier.
Comportement d'un objet en fonction de l'entrée
Certains objets interactifs doivent être sélectionnés en appuyant sur la touche de tabulation ou en cliquant sur la souris pour les activer afin qu'ils soient en entrée activée. Les objets qui nécessitent ce type d'activation sont notamment les listes d'alarmes, les tendances et les sélecteurs de liste d'affichage.
- Désactiver la surbrillance lorsque l'objet est actifCochez cette case pour désactiver la mise en surbrillance de l'objet en entrée activée.
- Couleur de surbrillanceChoisissez la couleur de la surbrillance affichée lors de l'exécution autour de l'objet actuellement actif et en entrée activée.
Fournir une réponse