Créer des affichages graphiques

Un affichage graphique présente la manière dont l'opérateur visualise l'activité de l'usine. Il peut afficher des données de traitement ou de système et fournir aux opérateurs un moyen d'écrire des valeurs dans une source des données. Les composants formant un affichage graphique sont appelés objets graphiques.
Les objets graphiques peuvent être :
  • créés dans l'Editeur de graphiques ;
  • copiés et collés à partir d'un autre affichage graphique ou d'une autre bibliothèque ;
  • glissés et déplacés à partir d'un autre affichage graphique ou d'une autre bibliothèque ;
  • importés à partir de fichiers DXF ou WMF.
Vous pouvez utiliser ces types d'objets dans les affichages graphiques :
  • Objets de dessin - formes géométriques et tracées à main levée, images et texte. Vous pouvez animer un objet de dessin en y associant une animation à l'aide d'un point ou d'une expression. Les objets de dessin sont répertoriés dans le menu
    Objet > Dessin
    .
  • Objets interactifs - boutons, indicateurs, objets d'entrée numérique et de chaîne et autres objets répertoriés dans le menu Objets. Vous pouvez appliquer une animation de visibilité à tous ces objets.
  • Objets ActiveX - objets tels que des barres de défilement, des cases à cocher, des cases d'option, des navigateurs Web, etc. Vous pouvez utiliser un objet ActiveX pour modifier une valeur de point, en reliant le point à la propriété d'un contrôle ActiveX.
    Les types d'objets ActiveX disponibles dépendent du logiciel installé sur votre système. Veillez à utiliser les contrôles ActiveX compatibles avec le système d'exploitation de l'ordinateur d'exécution. Vous devez disposer à la fois de la version du contrôle pour l'ordinateur
    Windows
    et de la version pour Windows CE.
    Pour utiliser un objet ActiveX, sélectionnez Contrôle ActiveX dans le menu Objets.
    CONSEIL:
    Les paramètres du projet ont une incidence sur l'aspect de vos affichages graphiques. Déterminez les paramètres du projet avant de créer vos affichages graphiques.
Pour créer un affichage graphique
  1. Pour ouvrir l'
    Editeur d'affichages
    , utilisez l'une des méthodes suivantes :
    • Dans le menu
      Fichier
      , sélectionnez
      Nouveau > Affichage
      .
    • Dans le dossier
      Graphiques
      de la fenêtre d'
      Exploration
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône
      Affichage
      , puis sélectionnez
      Nouveau
      .
    • Dans le dossier
      Graphiques
      de la fenêtre d'
      Exploration
      , faites glisser l'icône
      Affichage
      vers le volet de droite.
  2. Dans le menu
    Edition
    , sélectionnez
    Paramètres d'affichage
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    Paramètres d'affichage
    , indiquez la couleur d'arrière-plan et tous les paramètres d'exécution souhaités.
  4. Utilisez les outils de la boîte à outils et des barres d'outils pour dessiner et réorganiser les objets dans l'affichage graphique. Utilisez les palettes pour appliquer le remplissage et les couleurs avant ou après le tracé d'un objet.
  5. Associez une animation aux objets de dessin simples, le cas échéant, pour les animer avec des données en temps réel. Vous ne pouvez associer que l'animation de visibilité aux objets interactifs et ActiveX. L'animation de visibilité contrôle les conditions d'affichage des objets dans les graphiques lors de l'exécution.
  6. Choisissez l'option
    Enregistrer
    du menu
    Fichier
    pour enregistrer l'affichage graphique.
L'extension .gfx est attribuée à tous les fichiers graphiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal