Modifier des petits détails à l'aide du clavier

Vous pouvez utiliser le clavier pour obtenir un contrôle plus précis qu'avec la souris lorsque vous modifiez les petits détails d'un affichage graphique. Le clavier peut s'utiliser pour reformer, redimensionner, repositionner et dessiner des objets.
Pour repositionner un objet
  1. Utilisez les flèches
    Vers le haut
    ,
    Vers le bas
    ,
    Vers la droite
    et
    Vers la gauche
    pour amener le curseur de sélection (flèche simple) sur l'objet.
  2. Appuyez sur la touche
    Maj
    et maintenez-la enfoncée. Ceci équivaut à maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé.
  3. Utilisez les
    flèches
    pour amener l'objet à son nouvel emplacement, puis relâchez la touche
    Maj
    .
Pour redimensionner ou reformer un objet
  1. Amenez le curseur de sélection sur l'objet.
  2. Appuyez sur la touche
    Maj
    puis relâchez-la. Cela sélectionne l'objet et affiche ses poignées.
  3. Déplacez le curseur de sélection vers une poignée en utilisant les flèches. Quand le curseur se trouve sur une poignée, celle-ci se change en double flèche.
  4. Appuyez sur la touche
    Maj
    et maintenez-la enfoncée.
  5. Utilisez les
    flèches
    pour faire glisser la poignée jusqu'à ce que l'objet atteigne la position souhaitée.
Pour dessiner un objet en utilisant le clavier
  1. Appuyez sur
    Alt-O
    pour ouvrir le menu
    Objets
    .
  2. Utilisez les
    flèches
    pour déplacer l'objet de votre choix, puis appuyez sur la touche
    Entrée
    pour le sélectionner.
  3. Utilisez les
    flèches
    pour amener le curseur de l'outil à l'emplacement de l'affichage où vous souhaitez commencer le tracé de l'objet.
  4. Appuyez sur la touche
    Maj
    et maintenez-la enfoncée.
  5. Utilisez les
    flèches
    pour faire glisser l'outil jusqu'à ce que l'objet obtienne la forme et la taille souhaitées.
    CONSEIL:
    Utilisez les touches plus (+) et moins (-) pour augmenter ou diminuer le déplacement effectué par les
    flèches
    chaque fois que vous appuyez sur l'une d'elles.
    Pour interrompre le tracé, appuyez sur
    Alt-O
    pour ouvrir le menu
    Objets
    , puis choisissez l'outil de sélection.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal