Modifier la forme des objets
Pour modifier la taille d'un objet tout en conservant ses proportions
- Sélectionnez l'objet.
- Saisissez un coin de l'objet.
- Cliquez sur le bouton gauche de la souris tout en maintenant la toucheMajenfoncée pour faire glisser la poignée.
- Lorsque l'objet a la taille souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris, puis la toucheMaj.CONSEIL:Pour saisir une poignée, pointez-la avec la souris, et lorsque le curseur se transforme en double flèche, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
Pour créer un carré ou un cercle parfait
- Sélectionnez l'objet rectangle ou ellipse.
- Saisissez une poignée, puis maintenez la toucheCtrlenfoncée.
- Cliquez avec le bouton gauche de la souris tout en maintenant la toucheCtrlenfoncée pour faire glisser la poignée.
- Lorsque l'objet a la forme et la taille appropriées, relâchez le bouton de la souris puis la toucheCtrl.
Pour modifier la forme d'un arc ou d'un coin
- Sélectionnez l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel, puis sélectionnezModifier.
- Saisissez une poignée et faites-la glisser dans la direction voulue afin d'obtenir la forme de l'arc ou du coin souhaitée.
- Cliquez sur l'outil desélectionpour terminer l'édition.CONSEIL:La forme générale a la même taille, mais les proportions de l'arc ou du coin ont changé.
Pour changer la forme d'un polygone ou d'une polyligne
- Cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnezModifier.
- Pour créer un angle le long d'une ligne du polygone ou de la polyligne, pointez sur la ligne souhaitée. Un carré s'affiche à ce moment-là.Faites glisser le carré sur le sommet de l'angle.
- Pour supprimer un segment droit, pointez sur le sommet de l'angle, puis appuyez sur la toucheSupprimer. Le pointeur se transforme en réticule lorsqu'il est centré sur un angle.
Fournir une réponse