Modifier des affichages graphiques

Un affichage graphique se compose d'objets de dessin tels que des ellipses et des rectangles ; d'objets interactifs tels que des boutons, des affichages numériques et des sélecteurs de liste de contrôle ; d'objets ActiveX fournis par les autres applications et de paramètres d'affichage.
Pour modifier un affichage graphique existant
  1. Ouvrez le dossier
    Graphiques
    dans la fenêtre d'
    Exploration
    .
  2. Ouvrez la liste
    Affichages
    .
  3. Cliquez deux fois sur le nom du fichier graphique à modifier.
  4. Utilisez les outils et les options disponibles dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    pour modifier l'affichage graphique.
  5. Enregistrez l'affichage graphique. Si vous modifiez un modèle graphique servant de base à un nouvel affichage graphique, sélectionnez
    Enregistrer sous
    pour attribuer un nouveau nom à l'affichage graphique.
    CONSEIL:
    • Pour afficher les options disponibles pour les objets de l'affichage graphique, cliquez avec le bouton droit sur l'objet.
    • Pour afficher les paramètres d'affichage, cliquez avec le bouton droit sur une zone vide de l'affichage et sélectionnez
      Paramètres d'affichage
      .
    • Pour ouvrir les barres d'outils de l'éditeur, sélectionnez-les dans le menu
      Affichage > Barres d'outils
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal