Organiser les affichages graphiques dans des dossiers
Utilisez des dossiers pour organiser les affichages graphiques dans
FactoryTalk View Studio
. Ces dossiers sont des dossiers logiques et ils ne représentent pas l'emplacement réel des fichiers sur votre disque dur. Ils sont destinés à être utilisés lors de la conception et ils n'affectent pas les noms d'affichage lors de l'exécution ou la navigation d'affichage lors de l'exécution. Vous pouvez créer jusqu'à deux niveaux de dossiers.Pour organiser les affichages graphiques dans des dossiers
- Dans la fenêtre d'exploration de FactoryTalk View, agrandissez le serveur IHM et le dossierGraphiques. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris surAffichages, puis sélectionnezNouveau dossier.
- Dans la boîte de dialogueEnregistrer, entrez un nom pour le dossier, puis cliquez surOK.
- Créez des affichages dans le dossier ou faites glisser des affichages dans le dossier.
Fournir une réponse