A propos des macros

Une macro est une liste d'attributions de points stockée dans un fichier texte au format <tag>=<value>. Chaque attribution attribue une valeur à un point. La valeur peut prendre la forme d'un autre point, d'une expression, d'une constante numérique ou d'une chaîne. A chaque exécution de la macro, les valeurs spécifiées sont écrites sur les points.
Utilisez des macros dans les éditeurs suivants :
  • Démarrage - permet d'affecter des macros de démarrage et d'arrêt de projet.
  • Graphiques - permet d’affecter des macros de démarrage et d’arrêt aux affichages graphiques dans la boîte de dialogue
    Paramètres d’affichage
    de cet éditeur.
  • Runtime Security - permet d'affecter des macros de connexion et de déconnexion aux utilisateurs.
  • Connexions globales - permet d'affecter des macros à cinq connexions maximum. Les macros sont exécutées lorsque le résultat d'une expression ou la valeur d'un point change.
Lors de l'exécution, les affectations de points dans le fichier de macros sont exécutées de manière asynchrone, autrement dit, le système n'attend pas la fin d'une affectation d'un point pour exécuter la suivante.
CONSEIL:
  • Les macros n'étant pas nécessairement exécutées dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées, ne vous fiez pas à cet ordre pour contrôler votre processus.
  • Pour exécuter une macro spécifiée lors de l'exécution, créez un bouton macro et affectez la macro au bouton. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution, la macro est exécutée.
  • Lorsque vous renommez des fichiers macro, vérifiez que vous mettez à jour toute référence au fichier en question (par exemple, dans Runtime Security, Paramètres d'affichage ou Editeur de démarrage) pour refléter le changement de nom.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal